This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C26:如何锁定或解锁器件?

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258977/tps544c26-how-to-lock-or-unlock-the-device

器件型号:TPS544C26

请提供上述器件型号的密码、

器件锁定、默认情况下将器件设置为"写保护"状态 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anirudh、您好!

    请参阅此常见问题解答以解锁器件: (+)[FAQ] TPS544C26:常见问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我是来自同一家公司的 Oliver。 我们从 DigiKey 等第三方订购器件、但我们没有 TI 代表。 我想知道在本例中如何获得器件密码。

    此致、

    奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    请检查您的直接发送的密码。

    如果您在查找时遇到问题、请告诉我。

    谢谢。

    约瑟夫

    -如果这解决了您的问题,请单击"这解决了我的问题"谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我已通过 I2C 在我身边使用 TPS544C26EVM 进行过这种尝试、但在写入0xB1时遇到写入错误。

    EVM 上的传递代码是否不同?

    此致、

    奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,曹  

    您只需要忽略所得到的错误或 NACK。  

    谢谢!  

    Tahar