请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25731、 BQ24610您好!
我们的客户聘请我们设计了大约21700节锂电池的电池系统。 这些电池采用5S - 2P 配置。 这将使电池组电压范围为15.0~21.0V。电池为标称电流为66A、失速电流为326A 的 BLDC 电机供电。
我希望向您提供有关子系统及其组件的建议、以打造可靠且安全的电池系统。
BMS 建议?
充电建议?
保护建议?
还有事吗?
如果您需要更多信息、请告诉我。
谢谢、此致、
Samo Smodiš ć