This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262514/lm5146-q1-lm5146-q1

器件型号:LM5146-Q1

尊敬的设计支持团队:

希望你做得好。

我是 Srinidhi D J、担任 EMBDES 工程解决方案私有有限公司的高级技术领导硬件设计和开发工作。

我们正在使用以下组件进行原型构建。

请提供 以下设计源文件。

1. LM5146-Q1的输入为35-75V、输出@Ω 最大负载为23A。

请求您提供原理图和 PCB 的 Altium 设计源文件。

期待您在这方面的积极回应和支持。

如有任何疑问/说明、请随时与我联系。

谢谢。此致、

SRINIDHI D J

srinidhijayaram.j@embdes.in

+91-963233413

恩贝德工程解决方案有限公司

No. 33/11, 3rd Floor, Sri Hari Towers, Roopena Agrahara,

Hosur main road, Bengaluru - 560068 |卡纳塔克邦 | 印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinidhi:

    请参考 LM5146-Q1 EVM。

    https://www.ti.com/tool/LM5146-Q1-EVM12V

    您可以在该页面上找到 Altium 文件和 EVM 报告。

    还可使用 WEBENCH 开始定制初始设计。  

    webench.ti.com/.../switching-regulator

    WEBENCH 只能针对20A 进行设计、因此请以此为起点。  

    请注意、对于20A 设计、您将需要2个高侧和2个低侧 MOSFET、这些 MOSFET 是 EVM 上没有的、因为它仅针对8A 而设计。

    此外、20A 设计可能会变得非常热、因此您需要规划好正确的热管理。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多