主题中讨论的其他器件:BQ79616、 USB2ANY、、、 BQ79631-Q1
你好
我使用 BQ79616和 BQ79631设计了一个 HV 电池。
我可以使用 USB2ANY 与 BQAutoEval 软件进行通信。 我可以看到所有堆栈。 没问题。 我可以看到电池电压、这没问题。
问题1:
但我不知道在何处设置保护值。 例如、如何在哪里设置过压保护值? 我应该在哪里设置过热保护、过流保护? 我在 BQ Auto Eval 中找不到 GPIO 的配置设置。
问题2:
是否必须使用 BQ79631来驱动 MOSFET?
在不使用 BQ79631的情况下使用 BQ79616驱动 MOSFET 直接进行设计是否存在任何问题? 如何配置以在 BQ79616上使用 GPIO? BQAutoEval 中的这些配置设置位于何处?
问题3
我想知道为什么我的软件界面中没有高级和基本配置选项 
从我的软件屏幕
来自 ti 文档
此致
法蒂赫