This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:该设计适合我的应用吗? 建议采用何种布局?

Guru**** 2522280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261961/lm5157-is-this-design-ok-for-my-application-what-is-recommended-layout-for-this

器件型号:LM5157
主题中讨论的其他器件:DRV8871

大家好!

我想在电路中整合一个升压转换器。 该电路的输入电压为12V、我需要24V 的2.5A 输出电压。 我使用 Webench 设计器创建电路、并提供了几个选项。 在考虑物料清单(BOM)数量和成本后、我决定为我的应用选择 LM5157。 但是、我希望能对该电路的适用性有所保证。 我查看了元件的数据表、其中提到了几个额外的元件、但 Webench 设计人员展示了一种非常简单的设计。 这种差异让我感到疑惑、电路是否能正常工作? 需要注意的是、我打算使用24V 输出来驱动 DRV8871电机驱动器。 此外、数据表中建议的布局似乎很复杂。 有人可以为 Webench 电路的24V 输出提供布局建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navneet、

    感谢您关注 LM5157器件。

    如需更多设计资源、我推荐使用我们的 LM5157快速入门计算器。 它与 webench 类似、但使用更多的输入参数、因此通常会返回额外的有用建议。
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR511

    关于布局、我能给出的最佳建议是查看已完成的参考设计。
    我们有一个用于 LM5157的升压 EVM 设计:
    https://www.ti.com/tool/LM5157EVM-BST
    电压额定值与您的设计不同、但布局可供参考。

    此致、
    尼克拉斯