This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02A:VIN 泄漏电压

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261016/tps62a02a-vin-leakage-voltage

器件型号:TPS62A02A
主题中讨论的其他器件:TPS62A02

如果 TPS62A02的 Vin 为0、并且 SW 引脚上存在电压。


输入引脚上是否会有电压?

它是否会从上桥臂的二极管 MOS?泄漏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    感谢您与我们联系。

    如果 TPS62A02的 Vin 为0,且 SW 引脚中存在电压。

    当 Vin 为0V 时、SW 引脚上的电压不应大于0.3V。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果 Vin 引脚悬空?  SW 引脚为1V。 Vin 引脚是否会损坏?  

    上桥臂 MOS 二极管的1V 电压是否泄漏到 Vin 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="494703" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261016/tps62a02a-vin-leakage-voltage/4773937 #4773937"]如果 Vin 引脚悬空?  SW 引脚为1V。 Vin 引脚是否会损坏?  [/报价]

    是的、由于 SW 电压大于绝对最大额定值、器件将损坏。

    上桥臂 MOS 二极管到 Vin 引脚的1V 电压泄漏?

    Vin 引脚上的电压为 SW 电压减去二极管正向压降。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上桥臂 MOS 二极管的1V 电压是否泄漏到 Vin 引脚?
    Vin 引脚上的电压为 SW 电压减去二极管正向压降。

    客户对此很关心、所以我们是否有这样的降压产品就可以摆脱这种现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    客户对此感到担忧,因此我们是否有这样的降压产品可以摆脱这种现象

    这是降压转换器的正常现象、通常当 Vin 为0V 时、我们不建议向 SW 引脚提供电压、因为它会损坏器件。

    当 Vin 为0V 时、SW 引脚上的电压不应大于0.3V。

    [/报价]

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    如果您没有任何其他问题、请通过单击 已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。