您好!
您能否提供 以下 DS 所示的 SW 规格的 VIN 瞬态(AC)规格?
我只能发现 VIN 直流规格为18V、但 DS 中未显示瞬态。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jim、
TPS54J060是 D-CAP3、而不是真正的固定频率控制模式、我们只能提供 EC 表和典型特性数据表中的开关频率:


如果您需要粗略估算、则可以预期容差约为+/-15%。 但请记住、这并非我们的保证、严格适用于稳态 FCCM 模式运行。 由于 D-CAP3是一种可变频率控制、因此在瞬态响应期间频率也可以增大/减小到该范围之外、以保持调节和快速恢复。
谢谢!
Tomoya