This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952原理图查询

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261111/bq76952-bq76952-schematic-query

器件型号:BQ76952

您好  

以前、负载控制系统是使用76940开发的。 该系统有一个信号线路键和电池的总正 B+输出、以及电池的总负 P -输出。 其中、B+是指电池不能直接从板放电的总正电压、P -是板控制的负电压、键线是激活系统的信号。

当客户使用它时、将钥匙连接到 B+、系统将激活并开始工作。

现在需要将系统更改为76952的控制系统、但使用键线的逻辑保持不变。

在负控制系统中、输出正极不受控制、而是一个持续充电的激励源、可用于激励键电路。

但在控制系统中、它始终受到控制、并且在放电 MOS 关断时无法提供激励信号。

以使信号线连接到可激活系统的 P+。 但这与76952的 LD 唤醒逻辑相矛盾。

将 P+从 DET2连接并将 TS2拉低

请提供一些建议。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您的原理图看起来没有问题。 我不能完全理解您试图对 R139做什么、您能否说明其意图?

    我建议阅读  5.2.18节:负载检测功能 TRM更好地了解 BQ76952上 LD 引脚的工作原理、并帮助您进行设计。

    此致、

    马克斯·韦博肯