This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010:最小/最大余量电压

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262259/lm36010-min-max-of-headroom-voltage

器件型号:LM36010

大家好、  

请注意、如果最小值和最大值低于。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我在测试报告中找到以下信息。

    您可以将其作为参考。

    手电筒模式下的 VHR:最小270mV、最大320mV (1.95mA)

    闪光灯模式下的 VHR:最小460mV、最大520mV (10.9mA)

    谢谢!

    伊夫·李