请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27624 您好、专家:
我的客户想知道如下所示的 UCCS7624的 PIN2和 pin4详细信息;
- 我想知道最大值。 PIN2和引脚4的输入电流(用其它的方法表示 INA 和 INB)
- 对 PIN2和 PIN4输入信号的上升速率有任何要求吗?
- 是否建议为引脚2和引脚4输入信号设计 RC 电路?
埃德迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
我的客户想知道如下所示的 UCCS7624的 PIN2和 pin4详细信息;
埃德迪
尊敬的 Eddie:
1、 用输入电压除以输入下拉电阻可以得到输入引脚电流。 电阻取决于所提供的 VDD (图如下所示)、因此、要找出最大输入电流、请将最大建议输入电压(26V)除以任意电阻值。

2.如果您指的是信号的转换率,则器件的输入引脚可以处理范围很广的转换率。 如果您使用微控制器来驱动输入信号、那么速率应该足够快、不会引起问题。 请告诉我、这是否正确回答了您的问题。
3. 信号频率通常有高频噪声(~100kHz 信号上有~μ V 10 MHz 噪声),所以我们建议为输入引脚设计一个 RC 滤波器来滤除噪声。 确保将滤波器放置在尽可能靠近输入引脚的位置、以减少不必要的电感。
谢谢。
鲁巴斯