请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25180 各位专家、您好!
我在数据表和 EVM 用户指南之间发现了关于运输模式的不同注释。 我按如下所示附上了图像。 哪一个是正确的?
[数据表] 
[EVM 用户指南] 
如果客户将 SHIP_RST 寄存器的 EN_RST_SHIP_1:0设置为"启用运输模式、按下按钮或插入适配器时唤醒"、TPS25180将起作用;
-已施加 VIN 电压:移除 VIN 电压后启用运输模式。
-施加 BAT 电压: 设置 EN_RST_SHIP_1:0后启用运输模式。
我的理解是否正确?
此致、
藤原市