请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好
以前、负载控制系统是使用76940开发的。 该系统有一个信号线路键和电池的总正 B+输出、以及电池的总负 P -输出。 其中、B+是指电池不能直接从板放电的总正电压、P -是板控制的负电压、键线是激活系统的信号。
当客户使用它时、将钥匙连接到 B+、系统将激活并开始工作。
现在需要将系统更改为76952的控制系统、但使用键线的逻辑保持不变。
在负控制系统中、输出正极不受控制、而是一个持续充电的激励源、可用于激励键电路。
但在控制系统中、它始终受到控制、并且在放电 MOS 关断时无法提供激励信号。
以使信号线连接到可激活系统的 P+。 但这与76952的 LD 唤醒逻辑相矛盾。
将 P+从 DET2连接并将 TS2拉低


请提供一些建议。
谢谢
星形