主题中讨论的其他器件: BQ27220
作为标题、我正在考虑在我的新产品中采用 bq27220。 为了进行测试、我正在尝试 BQ27220EVM-744。
我无法进入 UNSEALED 模式。
在 TRM 中、"3.3 密封和解封数据存储器访问"一章说明密钥为"0x8000 8000"。
但在另一部分中、"6.1 Data Memory Parameter Update Example"一章中的关键字是"0x0414 3672"。
和批次的搜索结果表明关键字是"0x0414 3672"。
什么是 "BQ27220EVM-744"的正确解封密钥?