This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:故障放电电流过低

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261546/lm5066i-fault-discharge-current-too-low

器件型号:LM5066I

是否有任何方法可以更改故障放电电流? 看起来固定在2.5uA。 我有一个应用、其中电流限制编程为20A、故障计时器编程为12ms。 平均电流通常在9A 左右、但周期性的峰值电流将增加到21A 并持续100us、然后回到9A。有时、我们会发生过流故障、因为计时器充电电流(75uA)远高于放电电流 (2.5 uA)、即使平均电流远低于电流限制、计时器也不会复位。 如果我可以充分增大故障放电电流、则在这种情况下不会触发过流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的联系。 我理解您的担忧。 但是、不能从外部增加故障计时器放电电流。 固定在器件内部。