This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:对于 TPS92641 PWM 开/关 FET (Qsdim)、建议使用什么 TI NMOS FET?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17573Q5B, CSD19538Q3A, CSD19538Q2, TPS92641, CSD17303Q5, TPS922053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260495/tps92641-what-is-recommended-ti-nmos-fet-for-tps92641-pwm-on-off-fet-qsdim

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件: CSD17303Q5、CSD17573Q5B 、CSD19538Q3A、CSD19538Q2 TPS922053

大家好!

我的一个客户正在考虑 将 TPS92641用于他们的新产品。

他们还在寻找 TI NMOS FET 作为 TPS92641 PWM 开/关 FET (Qsdim)。
以下是这些器件在 TPS92641中的使用条件。

VIN=9V~24V、Vo= 0.9V~3.8V (= LED Vf、串联1LED)。IO= 300mA~2000mA、

 CSD17303Q5、CSD17573Q5B 怎么样

您能向我推荐用于 TPS92641 PWM 开/关 FET (Qsdim)的 TI NMOS FET 吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    CSD17303Q5和  CSD17573Q5B 是30V MOSFET、这可能不足以满足24V 输入电压应用的要求(裕度太小)。 请考虑使用60V/100V MOSFET、如 CSD19538Q3A 或 CSD19538Q2。

    顺便说一下、根据客户的规格要求、我建议使用 TPS922053、这可以减少外部 MOSFET 并简化电路设计。

    Br、

    周老师