This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:LMR14050-Q1 -热模型

Guru**** 2508375 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050-Q1, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250121/lmr14050-q1-lmr14050-q1--thermal-model

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14050

您好!  

 您是否有适用于 LMR14050-Q1的热模型?

由于我们正在尝试对 ANSYS 进行热仿真、因此我们希望有 icepack 模型。

此致、

A·乌达亚库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    我将返回讨论我们拥有的有关热建模工具的任何信息。 同时、我已请求  提供 LMR14050的 icepack 模型。 如果您有任何其他问题、请联系我们。

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉、我不明白您的回复。

    我想 LMR14050的 icepack 模型已经推出。 对吧?

    如果是、您能建议我在哪里可以找到相同的内容吗?

    此致、

    阿尔琼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    此器件有两种封装。 您对获得 icepack 模型(DDA 或 DPR)感兴趣的是哪一个?

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们将使用 DPR 封装、因此如果可用、DPR 就足够了。

    此致、

    阿尔琼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    感谢您确认器件封装标识符。 Ryan 将通过内部热建模团队来帮助解决这一问题。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy / Ryan:

    我可以有更新吗?

    此致、

    A·乌达亚库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    我收到通知、我们目前没有任何 LMR14050-Q1热模型。

    我正在为 icepack 模型提交请求、并将更新您的任何进度。

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模型会排队等待我们的团队处理请求。 icepack 模型可能需要几周的时间才能完成。 感谢您在完成申请时的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    热模型已完成。 请 通过以下链接下载并导入。

    hpa_packaging.itg.ti.com/.../

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我发送您的电子邮件、以便我可以向您发送要导入的模型文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    我将由于不活动而关闭此帖子。 如果问题仍然存在、可以相应地重新打开该主题帖