This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:原理图和 PCB 审核

Guru**** 2553330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238702/lm25116-schematic-and-pcb-review

器件型号:LM25116

您好

我想对我已经完成的 LM 25116进行设计审查。 PCB 和原理图、  
如果我们可以通过私人聊天来实现、我们更喜欢使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    请使用内部 E2E 或向我发送电子邮件。 我将关闭该主题。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、什么是内部 e2e? 我还可以在哪里向您发送电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel。 请将您的电子邮件保留在此处。 我会联系您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    noel@revogreen.in 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将关闭此主题并通过电子邮件与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次你(们)好。 我要重新打开该主题。 请检查您的电子邮件、因为我上传了新文件以供查看、这些文件已更新。 如有必要、我将重新发送电子邮件给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel  

    很抱歉回复延迟。 我不在办公室。 我将关闭该主题。 如果您想回复此 E2E 主题、请重新开启。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、再次大家好、

    我们拿到了电路板、然后开始对其进行测试。 我注意到一些事情、并想知道为什么会发生这些情况。

    负载条件下、开关频率在 MOSFET 栅极上降为一半。 是不是应该这么做?
    在 无负载条件下、输出电压仅被调节至大约23V、而在有负载条件下、输出电压仅被调节至25.7V。 由于输入在达到上述值之后不断降低、因此它会不断降低至16V。
    3.我们最终在检查负载调节时将其中一个 MOSFET 短路。 MOSFET 的额定电压高于60V、数据表中的 I_D 为48A。
    4.电感器发热很大。 补偿对这一点有什么影响吗? 有什么方法可以减少这种情况吗? 所用电感器的规格如下:  5.6uH、额定电流为9.5A、I_SAT 为19A。
    5.在大约2A 的负载测试期间、我们观察到输出在大概2分钟内正常工作后降至极低的电压(2.2V)、而一旦电流降至0.5A 以下、输出电压将重置回20V。 当我尝试将其增大到2A 时、电压在大约1.3A 之后再次下降。  

    在解决所有这些问题方面需要帮助。 请建议可能的更改。
    只需通过电子邮件或私聊将光绘文件、原理图和快速入门文件发送给您。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel  

    1.如果它不是次谐波振荡、则 RT 电阻器可能填充错误。

    2.请同时检查 VOUT 和 FB。 如果 FB 在调节中、 则可能反馈电阻器值错误。   

    3.请检查 SW 节点开关尖峰。 和 MOSFET 温度。  

    4、如果发生振荡,电感器的温度可以降低,使系统稳定。 请测量环路响应。  

    5.请先检查 MOSFET 的温度。 如果 MOSFET 温度正常、则可能是电流限制引起的。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了该值、没有;RT 电阻器正确地安装了、并且我们使用了一个5.23K 电阻器、相当于517kHz 的 Fsw。 我使用示波器再次测量了它、但我不在517kHz 标记的附近。 在空载和负载条件下、频率在900kHz 和1.1Mhz 之间变化。 Im 附加以下文档中的图片。

    当输出为20V 且无负载时、VFB 为1.24V。

    3.请检查随附的照片。
    否、由于更改损坏的 MOSFET、因此不会升温太多(平均值为45度)。 c)

    4.确定

    如上所述、MOSFET 温度处于良好范围内。 但当我将电流增加到2.2A 以上时,输出电压会大幅下降,并且不能维持所需的调节(查看文档中的图像)。 C_RAMP 值为220pF、R_RAMP 为274k OHM。  

    在示波器上、我观察到占空比没有变化:
         a:无负载。IC 保持的占空比约为输入电压的70-75%。 这可能就是我没有很好地理解客户的               调节至22V 以下。
         B. 有载时: 无论输入是多少、IC 都保持69%-75%的占空比。 因此、在低于25V 输入时、我会失去大约2V 至2.5V (即17.5-18V)的输出稳压、而在21V 输入时、我应该具有接近95%的占空比、它只给我大约75%、因此输出大约为16.5V。

    7、其他问题:IC 是否能够在 95 调整占空比百分比、以便在517KHz 下为我提供所需的调节 空载 另外、 5A?e2e.ti.com/.../LM25116-Oscilloscope-Doc.docx 负载


    请仔细查看、并建议可能的解决方案和更改。
    感谢您抽出时间深入了解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    1. 现在是~ 500kHz。 请自行使用光标检查开关频率。

    2. FB 在调节中。 这里也没什么问题。 请仔细检查您的反馈电阻器值。  

    3.    启用高侧开关时,SW 节点电压会下降。 这意味着您的 MOSFET Rdson 较高或 MOSFET 栅源电压不够。  

    4.在这种情况下,请检查 FB 电压。 如果 FB 小于基准电压、请降低开关频率、然后检查是否有任何改善。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,但这是我们唯一正确的时间。 在所有其他情况下、这始终无法实现、如上面文档中的图片所示。  

    使用的电阻是正确的。 已仔细检查

    3.检查并确认

    4.确定  

    请您确认以下内容:  

    7.其他问题:IC 是否能够在 95 调整占空比百分比、以便在517KHz 下为我提供所需的调节 空载 另外、 负载为5A? [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel  

    1.我认为您造成了 DCM 中的 SW 节点振铃与高侧 MOSFET 开关的混淆。 请使用差分探头、测量 V (HO-SW)并检查开关频率。

    2.这毫无意义。 VFB= VOUT x RFBT /(RFBT+RFB)这个等式应该为真。  

    3.谢谢。  

    7.不是、如果 DC = 95%且 FSW = 517kHz、且此器件的最小 TOFF 为580ns (最大值)、则所需的关断时间为96ns  

     

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定将其清除

    我使用的反馈电阻器值为:
         Vfb1= 11.5k
         Vfb2=178k (根据 QuickStart 工具的建议。)
    我仍然不理解为什么没有实现所需的线路调节。

    3. 在29.5V 的更高输入和 1.3A 的负载下、频率行为发生变化、并开始从250kHz 跳至500kHz、在1.5A 时、频率在大约245kHz 时变得稳定。 我仍然不明白为什么在负载超过2A 时 IC 会关闭输出、在我已将输出电流限制设置为约9A (Rsns=5mOhm)的情况下。

     
    好吧、我试着降低 Fsw。

    另请查看下面随附的文档

    e2e.ti.com/.../Lm25116-Osci-Doc.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel  

    2.请确认  VFB=RFBT VOUT x RFBT /(RFBT+RFB)这个等式在您的电路中是正确的。  

    3.请核对 关闭时间。 如果所需关断时间小于450ns (典型值)、VOUT 将下降

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。是的、这对于空载时的所有 Vin 值都成立

    3.i 将开关频率降低到82kHz、从而满足该条件。  

    现在、电路板上发生的情况如下:

     Vout 现在可在空载条件下的所有工作输入电压下保持出色的稳压效果。  

    当在0.1A 下施加负载时、一切都正常。 但是、当连接0.2A 及以上的负载时、IC 会由于某种原因而关断。 它不存在过压保护、无屏蔽双绞线(OVP)、无屏蔽双绞线(OCP)等任何故障条件。 我们可能会遗漏任何原因吗? 在这种情况下、可以进行哪些诊断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel  

    请在器件关闭时逐步说明这些项目

    1) 1) UVLO 引脚电压> 1.262V  

    2) EN 引脚电压>3.3V  

    3) VCC 引脚 电压>4.7V

    4) SS 引脚 电压未接地   

    5) COMP 引脚电压未接地

    6) FB 引脚电压为0V 或非0V  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件停机时:

    UVLO 在空载时保持为1.7V、 在关断时降至1.1V 以下(带载)

    EN 引脚始终高于3.3V (12V)

    VCC 始终高于4.7V (23V)

    4.SS 引脚在无负载时读取1.48V 电压、并  在器件关断时在1.04V 至1.2V 之间开始变化。  

    5.COMP 在空载时为2.4V、在输出下降后在负载时降至1.4V

    FB 在负载上也会失去稳压、并降至0.3V  




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们认为该器件达到电流限制、因此进入逐周期电流限制、然后在稍后阶段的1.5A 以上负载下进入断续模式。

    目前使用的电流检测值为2.5m Ω。  

    是否有人知道为什么会发生这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel  

    请检查 CS-CSG 引脚布线是否以开尔文连接到检测电阻器。 通常、CSG 引脚不应直接连接到 DAP。  

    此外、请将 RC 滤波器靠近 IC 放置。

    - EL