This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:1-4节锂聚合物电池充电器/电源

Guru**** 1821650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261376/bq24179-1-4-lipo-cell-battery-charger-power-supply

器件型号:BQ24179

我需要一个具有两个输入的电源芯片/电路、1个是 USB、2个是1-4节锂聚合物电池。 电源需要提供5V 电压、最低3A 电流。 当 USB 插入电路时、它应该为连接的电池充电、并且仍然提供5V 3A。  我认为 BQ24179应该能够做到这一点、但我不确定此器件是否能够保持5V 输出、无论连接的电池节数如何。 在我看来、芯片是根据电池的电压提供电压的。 如果有一个升压/降压转换器能够处理该电压范围并仍提供5V 3A 输出、这是可接受的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    像所有 NVDC 充电器一样、如果电池组放电、BQ24179输出 SYS 输出至少为 MINSYS 电压、但一旦电池充电、会上升到最终电池稳压电压。  如果要使用5V 稳压电源、则需要一个跟随 SYS 输出的降压升压转换器。

    此致、

    杰夫