This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672芯片使能功能范围是什么?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260939/bq25672-what-is-the-bq25672-chip-enable-function-scope

器件型号:BQ25672

BQ25672有一个/CE 引脚用于禁用/启用充电器、当/CE 禁用芯片时、内部电池 FET (BATFET) 将被打开或仍被打开、以将电池连接至 SYS 引脚?

数据表中没有明确说明这一点、/CE 详细功能 范围是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    /CE 引脚和/CE 位都启用和禁用从 SYS 到 BAT 的充电电流。  连接 VBUS 时、ILIM_HIZ 引脚和 EN_HIZ 位会禁用降压转换器以及 SYS 输出。

    此致、

    杰夫