请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 你好
我可以使用 BQ 自动评估软件读取电池电压。 这是正常的。 但 我 无法将读取十六进制值与十进制值相匹配。
写入程序的十进制值是正确的。 但我无法理解它是如何转换为十六进制值的。

例如、对于单元格1:"0x45F3" 必须为十进制值"17907"
但这是3.4154。

您能解释一下如何操作吗?
谢谢!
此致
法蒂赫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我可以使用 BQ 自动评估软件读取电池电压。 这是正常的。 但 我 无法将读取十六进制值与十进制值相匹配。
写入程序的十进制值是正确的。 但我无法理解它是如何转换为十六进制值的。

例如、对于单元格1:"0x45F3" 必须为十进制值"17907"
但这是3.4154。

您能解释一下如何操作吗?
谢谢!
此致
法蒂赫