主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好
我有疑问需要您的帮助。
具有相同的封装
在 设置 Operation Status A 的[SLEEP]位期间(封装处于 SLEEP 模式)、 通过发送 PULSE_GPIO 注释关闭 MOSFET 无法正常运行。
通过充电/放电步骤退出睡眠模式、然后 再次发送 PULSE_GPIO 注释以关闭 MOSFET、可以正常工作。
(配置参数: IO CONFIG=0; GPIO Pulse Width=8x25ms=200ms)
我们 在 数据表中没有找到有关这种现象的详细信息。 这种现象是否正常?
案例1仅包含少量电池组。 大多数电池都处于睡眠模式、可以通过在 BQStudio 中单击"PULSE_GPIO"快捷键(发送0x0046命令)来关闭 MOS 管。
所以我们 感到困惑。
正在等待您的回复。
谢谢
星形