This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:PS=LOW 电磁干扰?

Guru**** 2584135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260541/tps63020-ps-low-emi

器件型号:TPS63020

大家好。

一般来说、PS=LOW 的 EMI 比 PS=HIGH 低吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     权赫

    根据您的负载、如果负载足够重、我认为没有区别。 但是、如果负载足够轻、那么是的、我认为你是正确的。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    总之、当 ps=low 时、负载为100mA 或更低时开关频率 较低、因此 EMI 较低、但当负载为100mA 或更高时、 它在2.4MHZ 的固定频率下工作、并具有与 PS=HIGH 相同的高 EMI。

    对吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     权赫

    是的、正确。 但阈值可能不是100mA。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kwon、

    不客气、下次见。

    此致

    陶氏