请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2735-Q1 大家好、
请帮助查看以下原理图、客户报告其 LM2735Y 与520kHz 的应用在设计中被损坏。
我查看了设计示例、发现最大的区别是它们的设计中没有 L1。
是否会导致任何问题?
另外、如果您发现任何其他问题、请告诉我。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请帮助查看以下原理图、客户报告其 LM2735Y 与520kHz 的应用在设计中被损坏。
我查看了设计示例、发现最大的区别是它们的设计中没有 L1。
是否会导致任何问题?
另外、如果您发现任何其他问题、请告诉我。
谢谢