This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110:电量监测:单节电池的电压还是整个电池封装的电压? 2.0

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261164/bq34110-bq34110-gas-gauging-voltage-of-a-single-cell-or-the-voltage-of-the-entire-battery-package-2-0

器件型号:BQ34110

"Voltage()"代表什么? 单节电池的电压是多少还是整个电池组的电压(在我的案例中是4节串联的镍氢电池)?

我之所以提出这个问题,是因为这一点根本没有记录在案。 在之前的一个请求中,我了解到,一切(?) 表示单节电池的电压。 但是、当读取寄存器"Voltage ()"(0x08/0x09)时、我会得到返回的电池组电压。 此外,每当技术参考手册中引用"Voltage()"时,它始终与仅代表单个单元格的值相关。

例如、在第2.8.1章"电池低电量警告: 电压()> BATLOW:电池低电量设置阈值"中

因此,"Voltage()"代表4节串联电池(因为这是结果,当读取该寄存器时),BATLOW 在 rescet 中被设置为单节电池(因为我把这解释为是正确的,因为之前的发布)。 ?! 那么、这就是问题所在、什么是正确的? 或者这只是技术参考手册的缺陷吗?

我希望任何澄清。

此致

镍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik、

    "voltage ()"(0x08/0x09)始终为电池组电压。 我将指派一名专家来评论 TRM。