This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:客户对效率曲线有疑问?

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259656/lm61460-q1-customers-have-questions-about-efficiency-curves

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460

嗨、 团队,

LM61460的轻负载高效曲线是在哪个模型上进行测试的?
客户测试输出 VOUT = 4V、Iout = 6.4mA;输入 VIN = 12V、Iin = 6.1mA、开关频率1.911MHZ、 那么效率约为50%呢?
客户使用的模型为 LM61460AASQRJRRQ1

电感器选择为 SUNLORD 的 AMWSA0603S-4R7MT

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自动模式器件的效率曲线应位于 使用 LM61460AASQRJRRQ1 IC 的 LM61460EVM-AS-400K 评估套件上。  

    您的高效工作台连接情况如何?  如果您在这种负载条件下测量效率、则可以不在 EVM 的输入端连接电源遥感、因为这可能会消耗电流并破坏输入电流数据。  

    https://www.ti.com/tool/LM61460EVM

    此致、

    吉米