尊敬的支持部门:
我几乎将 TPS61196EVM 复制到新设计中。 设计目标是 以标称 Vf = 5V 的电压驱动一个总共14个 UV 的 LED 链。 约为70V。 因此、将随附原理图中的 R21设置为255K (74V)。
将 R43设置为19.6K、以预计最大电流= 250mA。
我在施加24V 电压时检查了该电路板。
EN 为3V。
UVLO 为113V。
我使用200欧姆的串行绿色 LED、预计当我将电流设置为200mA 时、我应该能够获得大约40V 的输出。 但输出始终是22V、我不认为开关电路是启动的。
这是我第一次使用此芯片。 我希望收到一些建议/说明、告诉我如何开始诊断此设计。
谢谢!
大卫