请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5149 您好、先生/女士:
请帮助查看我们的原理图。
我们的输入范围为42V 至58.8V、输出功率为25V/3.5A。
期待您的反馈。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您是否正在与 Jamie 合作? 我正在和她一起审阅一个类似的原理图。
BTW、LM5149 VCC 和栅极驱动仅为5V、将无法 有效驱动 SPR60N10SV-C MOSFET。
您需要使用逻辑电平 MOSFET、它们通常具有 VGS = 4.5V 的规格。
例如、请参见 SPR103N10S-C
http://www.secosgmbh.com/datasheet/products/MOSFET/PR - 8PP/ SPR103N10S-C.pdf
-奥兰多