This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:我们是否可以使用 UCC28070实现交错 DC-DC 降压

Guru**** 2528780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260340/ucc28070-could-we-use-ucc28070-implement-interleave-dc-dc-buck

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC28220

尊敬的专家

我们是否可以使用 UCC28070  来实现交错直流/直流降压。 或者其他实现 DC-DC 交错降压的方法。

我们的输入是220V DC,输出是120V,100A DC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您对 UCC28070的查询。

    说实话、UCC28070还没有在直流降压配置中进行试验和测试。  其中一个问题是、如果在降压 PFC 中使用器件、电流合成器是否仍然可以正常工作。 通过与增强协处理器配合使用的 IC 内部计算/估算电流的下降斜率。

    您可以针对此应用与 UCC28220进行检查。

    此致、

    哈里什