This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:PWM 引脚

Guru**** 2584295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258726/tps92641-pwm-foot

器件型号:TPS92641

尊敬的  

    关于 TPS92641 PWM 脚也是欠压保护脚,我现在不需要使用欠压保护功能,因为正常的应用可以在 Udim 脚有一个10K 的下拉电阻器,PWM (高电平3.3V ,低电平0V) 信号直接连接到 UDM。 新原理图显示在图片的红色框区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond

    我们的专家不在办公室,将在他回来时回复您。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    此处无法显示某些图片。 下周一我们将进行离线讨论、以便继续讨论该主题。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    根据线上讨论的内容、我们将通过电子邮件继续讨论此主题。 我将关闭该主题。

    Br、

    周老师