This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900Q1EVM:LM74900 n PSPICE 的 TI 仿真误差

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1, LM74910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258175/lm74900q1evm-simulation-error-for-lm74900-n-pspice-for-ti

器件型号:LM74900Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LM74910-Q1、LM74900-Q1

您好、TI 团队

我在使用 PSPICE for TI 仿真 LM74900Q1时遇到了类似问题。  -下载 PSPICE for TI 时、我无法对测试原理图进行微调。

我是从网站链接下载的。 在加载原理图时、它不会运行。 如果我单击一个符号、我可以看到它的 SPICE 网表。 所以,似乎一切都在那里!

PSpice 仍无法找到网表。 因此我添加了所有最高层器件的 include 文件。 这些都是从网站以 zip 文件形式提供的.lib 文件。

我向 TI 支持团队提交了案例。 …… 此时、我接收到 stil 的错误如下:

============================ 实际上、这里是执行仿真时的输出、最终在结尾处有错误

---------------- INFO (ORPROBE-3209 ):模拟配置文件:启动-启动-------
INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
**配置文件:"startup-startup"[ c:\Users\Roger\Documents\0hpvc\12Vin\snom778\lm74910-q1_pspic_trans\lm74910-q1_trans-pspicefiles\s
读数和检查电路
info(ORPSIM-15423):无法找到库文件 buk7y4r8-60e.lib 的索引文件 buk7y4r8-60e.ind。
info(ORPSIM-15422 ):创建新的索引文件 buk7y4r8-60e.ind 库文件 buk7y4r8-60e.lib。
为库 c:\Users\Roger\Documents\0hpvc\12Vin\snom778\lm74910-q1_pspice_trans\buk7y4r8-60e.lib 生成索引文件
请耐心等待。 这可能需要几分钟...
INFO (ORPSIM-15423):无法找到库文件 lm74910_L.lib 的索引文件 lm74910_l.ind。
INFO (ORPSIM-15422):为库文件 lm74910_L.lib 生成新的索引文件 lm74910_l.ind。
为库 c:\Users\Roger\Documents\0hpvc\12Vin\snom778\lm74910-q1_pspice_trans\lm74910_L.lib 生成索引文件
请耐心等待。 这可能需要几分钟...
INFO (ORPSIM-15423):无法找到库文件 lm74910_L.lib 的索引文件 lm74910_l.ind。
INFO (ORPSIM-15422):为库文件 lm74910_L.lib 生成新的索引文件 lm74910_l.ind。
为库 C:\Users\Roger\Documents\0HPVC\12Vin\snom778\LM74910-Q1_PSPICE_TRANS_lm74910-Q1_TRANS-PSpiceFiles\Startup\lm74910_L.lib 生成索引文件
请耐心等待。 这可能需要几分钟...
info(ORPSIM-15423):无法找到库文件 buk7y4r8-60e.lib 的索引文件 buk7y4r8-60e.ind。
info(ORPSIM-15422 ):创建新的索引文件 buk7y4r8-60e.ind 库文件 buk7y4r8-60e.lib。
生成库 C:\Users\Roger\Documents\0HPVC\12Vin\snom778\LM74910-Q1_PSPICE_TRANS_lm74910-Q1_TRANS-PSpiceFiles\Startup\buk7y4r8-60e.lib 的索引文件
请耐心等待。 这可能需要几分钟...
INFO (ORPSIM-15423):无法找到库文件 nom_pspti.lib 的索引文件 nom_pspti.ind。
INFO (ORPSIM-15422):为库文件 nom_pspti.lib 生成新的索引文件 nom_pspti.ind。
生成库 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\nom_pspti.lib 的索引文件
请耐心等待。 这可能需要几分钟...
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_HGATE_CTRL.U_BUS 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_HGATE_CTRL.U_busbar 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_HGATE_CTRL.U_STL_CLR 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_HGATE_CTRL.U_Schottky_n_CLR_net 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_DGATE_CTRL.U_BUS 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_DGATE_CTRL.U_busbar 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_DGATE_CTRL.U_STL_CLR 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_DGATE_CTRL.U_Schottky_n_CLR_net 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_CP.U_BUS 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_CP.U_busbar 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_CP.U_STL_CLR 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15113):X_U4.X_CP.U_Schottky_n_CLR_net 使用的模型 IO_STM 未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U4.X_HGATE_CTRL.X_U1000A 使用的子电路74AC161未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U4.X_HGATE_CTRL.X_U1001A 使用的子电路74AC161未定义
电路有错误...运行中止
有关详细信息、请参阅输出文件
INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    这是一个已知问题、我们正在积极致力于解决 TI PSPICE 中的 LM74900-Q1仿真问题。 我们计划在2周内解决此问题并发布更新的模型修订版。  目前、TI.com 上提供的模型仅在 Cadence PSpice 中有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以在原理图(电压)上提供所有节点的图表作为参考、我会很感激、这样、当我对电路进行仿真时、我就知道我设置良好了?  我正在尝试一个完全不同的 Spice 使用网络表! 我在其中一个 A/D 行为电路上唱了一首歌-但还是设法看到了波形! 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    如果您可以分享您看到的仿真测试结果、我可以帮助确认 结果是否符合器件的预期行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen

    我可以为您获得非论坛联系人吗? 稍后、如果您认为您希望我在该论坛上发帖、我将很高兴-谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

     我已向您发送朋友请求。 请接受。 然后、 您可以通过私人聊天将结果发送给我。