This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:在快速模式下、效率曲线上为什么有两个尖峰?

Guru**** 2519000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259983/tps61299-why-there-are-two-spikes-on-the-efficiency-curve-under-fast-mode

器件型号:TPS61299

大家好、  

我注意到 TPS61299的效率曲线上有两个尖峰、 快速模式 但没有任何条件 正常模式 。 您能帮助解释一下这些尖峰的原因吗?  为什么在高增益下效率曲线的 正常模式 负载电流大约为3e-5A 时是否存在抖动?  该抖动是否与测量误差有关?

非常感谢您的时间和帮助!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个图:0.1~0.2A 它是一个谷,你可以看到尖峰进入存在. 由于0.1~0.2A 的器件从 CCM 模式切换到 PFM 模式、而 PFM 模式的过零电流高于 CCM 模式、这意味着体二极管导通时间长于 CCM 模式、因此您可以看到0.1~A 期间的效率下降。

    1mA 负载时、器件从 PFM 切换到打盹模式。 低 Iq 运行时间占主导地位、从而提高了效率。

    图2:尖峰主要是由于测量设置,因为负载非常轻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的回复对您有很大帮助! 谢谢!