This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:bq25792作为电量监测计

Guru**** 2745975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257923/bq25792-bq25792-as-fuel-gauge

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ34Z100-R2

我正在使用 bq25792作为 BMS、我们是否可以将 bq25792与 BMS 一起用作电量监测计。
如果是、如何在充电和放电时测量电池百分比。

如果不能、您可以推荐任何与 bq25792连接的小型电量监测计(电池容量为12000mA)。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    充电器的 ADC 仅测量瞬时电压和电流。  该闪存没有存储器、因此无法执行监测功能。  您可以编写主机软件来执行监测功能、但购买监测计是更简单的选择。  

    我将此帖子移至电量监测计团队、以便他们可以获得有关最终应用的更多信息并为您选择正确的电量监测计。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 TI 提供的驱动程序代码、您能帮助我如何配置系统的输入电源电压、电池充电电压和输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    如果 BQ40Z50处于1-4节电池范围内并需要电芯平衡/保护功能、那么它很可能是适合您的应用的最佳电量监测计。 如果您只需要监测、而不需要单独的电池监测/保护、您可以查看我们的顶级电池组电量监测计、如 BQ34Z100-R2。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    VINDPM 反馈环路的最小输入电压在加电时自动设定、所以除非输入电压从高电平开始然后下降至低电平、但不低于芯片 UVLO (3.6V)、否则无需改变。  PROG 引脚设置电池稳压电压(REG0x01-02)、电芯设置(REG0x0A[7:6])、最小系统电压(REG0x00[5:0])和默认充电电流(REG0x03-04)。  施加输入电源时、V (SYS)=最小系统电压或电池电压的较高者。  虽然您可以在上电后更改任何寄存器、但您可能只需要使用驱动器更改充电电流寄存器。  

    请记住、如果 EN_LIM 位= 1 (默认值)、则输入电流限制设置为 ILIM_HIZ 电阻器设置的值中的较低者、或者由 D+/D-检测确定的值。  如果 D+/D-引脚悬空或短接在一起、则 D+/D-检测会产生最高设置3A。  您可能需要通过驱动器更改输入电流限制。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在默认条件下为电池充电、但在不存在外部电源时、将电池分解到系统需要哪些更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅第9.3.3节"如果只有电池存在且电压高于 UVLO 阈值(VBAT_UVLOZ)、则 BATFET 导通并将电池连接到系统。"

    此致、

    迈克·伊曼纽尔