请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A20 主题中讨论的其他器件: TPS7A21
大家好、
我刚刚应用了 TPS7A20样片、想知道如何识别 TPS7a20的引脚1? 谢谢。
此致
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Frank:
引脚1位于封装的角落中。 您在图像中看到的点对应于引脚1的索引区域。
您也可以在 TPS7A21 (TPS7A20的更高电流版本)中看到这一点。 索引区域在包的顶部也有一个点。 下面显示了 EVM 上安装的 TPS7A21。 布局中的 VIN 连接到此图像左下角的焊球、即点所在的引脚1。 这个点惯例在这些小型封装中很常见。
谢谢。
斯蒂芬