Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQ76952
尊敬的专家
现在收集电压时、使用电阻器来仿真电池单元的电压分布。 有时、可能会出现每个电池的电压下降超过10 mV 的情况。用万用表进行测量后、查看它是否为外部电压是正常的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQ76952
尊敬的专家
现在收集电压时、使用电阻器来仿真电池单元的电压分布。 有时、可能会出现每个电池的电压下降超过10 mV 的情况。用万用表进行测量后、查看它是否为外部电压是正常的。
尊敬的 Gabriel:
您所描述的设置是否与 BQ76952EVM 中所看到的类似、该设置的电源通过用于仿真电池的电阻梯进行连接? 如果是这样,您会发现,尽管电阻梯中的所有电阻值相等,但有一个电芯明显低于其他电芯,我建议测量所有电阻的精确电阻值。 这可能会导致电压差。
此外、BQ76952具有数据表规格精度 、该精度取决于器件所处的条件。因此、测得的电压变化可能是器件测量误差和电阻值误差的组合导致的。
如果这是在同一电池上的多个 IC 和多个电阻梯上看到的问题、则可能是原理图错误、在这种情况下、我想回顾一下原理图。
此致!
安德里亚
尊敬的 Andria
我们发现同一个电池上有多个电阻梯。
下面是 Sch
尊敬的 Gabriel:
在发送的原理图中、我没有看到像 EVM 中那样的阶梯电阻单元仿真器。 您是否提到外部电池平衡中的异常? 我建议查看电池平衡应用手册《 使用 BQ769x2电池监控器实现电池平衡(修订版 A)》(TI.com)中的第2.2和2.5节。
我 还注意到以下情况:
此致!
安德里亚