This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2414840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258824/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

您好 TI 团队

我们将在 BMS 应用中使用 BQ76952 IC

使用上述 IC、我们设计了低侧 BMS、其中我们检测来自低侧的电流、以及仅从流量侧进行 MOSFET 控制。

我们面临的一个问题是关断问题。

我们在 TS2引脚上连接了温度传感器、因此我们面临关断和从关断状态唤醒的问题。

我们还将 LD 引脚接地。

您能给我们介绍一下我们在 TS2引脚上连接临时模块会失去什么功能吗?

以及如何从该问题中克服。

我们还要了解 BMS 在哪些条件下进入关断模式。

TS2、REG18、LD 引脚的作用是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    如果要进入关断模式、我们建议不要将热敏电阻连接到 TS2引脚。  这是因为热敏电阻会将 TS2引脚拉低、在这种方法中、器件可以 退出关断模式。  连接热敏电阻将使器件无法满足进入 SHUTDOWN 模式的所有标准、并会阻止器件完全进入 SHUTDOWN 模式。  

    有关关断模式和模式间转换标准的更多信息、请参阅数据表中的第13.5节。

    此致!

    安德里亚