This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:24至72V 16A 双相升压转换器测试和最终功能

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258498/lm5122-24-to-72v-16a-dual-phase-boost-converter-testing-and-final-functions

器件型号:LM5122

嗨、大家好

我仅使用1X HS FET 和1X HS FET、即可实现每相600W 的功率   

最后、 采用4美元至6.8 μ H 电感器的16 A 双相交错操作

LM5122内部栅极驱动器无法以超过75ns 的速度驱动单个 MOSFET

栅极驱动器没有足够的时间在18ns 切换栅极上升时间、但外部驱动器实现了魔法




问题

1当转换器关闭时、输出端出现24V IN (UVLO 引脚上的 OV)->我希望在转换器关闭时完全具有0v

2如何 将分流电阻的值设置为+/- 1.8毫欧,以便在0.075V/41A 上对电感器进行布线?

从您身边进一步提供3项建议的测试和测量  

e2e.ti.com/.../4628.WhatsApp-Video-2023_2D00_08_2D00_10-at-17.31.53.mp4

如有可能、请通过以下方式与我联系: 保密

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    为什么,这真的是令人印象深刻-感谢分享。

    更好地回答您的问题:

    当转换器关闭时、输出端出现24V IN (UVLO 引脚上的 OV)->我希望在转换器关闭时完全具有0v

    由于高侧 FET 的体二极管、这是无法避免的。
    为此、需要添加附加开关或附加电路(可在此处查看: 电源开关| TI.com)
    或者电源需要通过4开关降压/升压拓扑来实现。

    2如何 将分流电阻的值设置为+/- 1.8毫欧,以便在0.075V/41A 上对电感器进行布线?

    不确定我是否理解了这个问题-您现在使用的是哪种分流器、现在为什么不获得+/- 1.8m Ω?

    从您身边进一步提供3项建议的测试和测量  

    以下是一系列要执行的测试:

    -检查每个节点是否处于预期的电压范围内。

    -检查所有开关节点以确保下冲和过冲不违反任何设备规格

    -检查 环路的稳定性-例如负载跨接,线路跨接,负载调节和线路调节

    -如果可能的话,使用矢量网络分析器来检查环路稳定性

    -检查输出和输入电压纹波。

    如果你需要一些不应该在论坛上的东西,你可以使用私人信息选项(只需点击我的名字)

    但是最好不要将一个不在打开的线程中,因为我不像线程那样经常选中邮件框。

    此致、

     斯特凡