This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:锂电池7.4V (6V-8.4V)输入/输出12V/2.5 AMP

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258826/tps61288-lithium-battery-7-4v-6v-8-4v-input-output-12v-2-5-amp

器件型号:TPS61288

您好、请帮助我验证我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    恐怕您忘了附上您的原理图、请检查一下。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为之设计  

    VIN=锂电池7.4V (6V-8.4V)。

    VOUT=12V -2.5安培。

    EN 引脚-升压功能在 EN 引脚上的电压约为6伏-1.9V 时关断、在使能引脚上的电压为2.4伏时导通、该电压约为7.4V 或电池、请验证。

    此外、请检查 COM 引脚的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zuhaib、

    请参阅计算工具。

    除了计算得出的输出目标为12.5V、所有参数看起来都正常。

    请检查此项。

    e2e.ti.com/.../7230.TPS61288-Calculation-tool.xlsx

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Fergus ,它的931K 实际上。

    感谢您的评分

    您能否还告诉我、我们如何检查在为电路上电时比较器的值是否正常、如果选择了错误的值、有什么变化?

    您是否还检查了 EN 引脚在6V 切断与7.4V 之间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zuhaib、

    对于 COMP 值、您可以检查波特图。

    您可以 找到尽可能高的交叉频率、以实现良好的设计。 相位裕度应高于60 度、增益裕度应高于10dB (绝对值)。

    您可以在计算工具中更改参数、以查看它们的变化情况。

    对于 上电电路、您可以使用环路测试仪进行测试、以检查实际电路是否与设计一致。

    当发现系统不稳定或动态不良(响应缓慢或高过冲)时、这意味着您应该 调整 comp 值。

    EN 引脚电压处于范围内且正常。

    此致

    费格斯