大家好、
对于 TPS2543、电流限制是如何工作的?
我知道有两个电阻器可用于设置电流限值。 一个用于高阈值、另一个用于低阈值。 数据表中有用于编程这些参数的曲线和公式。
我不确定它的实际工作原理、因为 UFP 决定电流消耗。 TPS2543是否会在 UFP 接近电流限值时使线路下降、或者是否存在某种我在 BC 1.2标准中没有看到的协商?
谢谢。
雅各布
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Raymond:
也许我在表格中遗漏了更详细的细节、但是问题不太在于我们将运行在哪种电流限制模式、而在于当我们接近电流限制时、电流/电压输出会发生什么情况?
例如、如果我们在电流为0.8A 时提供5V 电压、但负载电流接近0.9A 限值、我们会看到输出电压有任何变化吗?
或者、如果我们达到0.9A 限值并且负载需要的电流超过限值允许的值、那么我们的电压会开始下降到4.9V、4.8V 或更低吗?
谢谢。
雅各布