请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79616、BQ79616EVM-021 、 BQ79600EVM
大家好、我正在寻找有关菊花链隔离变压器的建议。 我的设计将 BQ79600作为桥接器、BQ79616作为堆栈。
BQ79616-Q1的数据表指向 "SLVAEP4 BQ79616-Q1菊花链通信应用报告"。 在 TI 网站的任何地方都找不到。

EVM 中使用的: BQ79616EVM-021和 BQ79600EVM 是: HMU1228NL (由于我找不到此组件的任何认证、因此要寻找替代组件)
谢谢。
迪西