您好、TI 团队:
我们的一项电路板设计包含 TPS715345 (低压降线性稳压器)、通过检查 OUT 引脚(引脚5)可以发现有两种输出型号。 请在随附文件中找到结果 A 和结果 B:

注意:每个示波器 屏幕都显示 一块电路板的 OUT 信号。 这意味着以上结果适用于6个电路板
通过 TPS715345、似乎有一个旧芯片和新芯片根据封装信息(器件数据表第23页)、这两个可订购器件: TPS715345DCKR (旧芯 片)和 TPS715345DCKRM3 (新芯片)有一个器件标识:BNy。 因此,我想提出两个问题:
- 参考上面的示波器 图片、结果 A 和结果 B 的 IC 变体(旧变体和新变体)是什么(假设两个器件变体混淆了)?
- 假设我们的供应商将可订购器件: TPS715345DCKR (旧芯片)和 TPS715345DCKRM3 (新芯片)混淆在一个生产批次中、如何通过"器件标识"区分该器件、因此两个型号都具有相同的标记"BNY"? 是否有其他对变体进行物理分类的提示`?
提前感谢您的及时反馈。