This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:TPS65983B 可以通过 I2C 配置外部直流/直流转换器吗?

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334608/tps65983b-can-tps65983b-configure-external-dcdc-by-i2c

器件型号:TPS65983B

对于 TBT3 DOCK 应用、我们要使用 PD TPS65983B+DC-DC MP4248进行主机充电(不同于 Intel 参考板)

TPS65983B 可以通过 I2C 配置外部直流/直流转换器吗?

TPS65983B 如何通过 I2C 配置外部直流/直流转换器?

哪个 I2C 可用于 外部直流/直流配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您与我们联系!

    TPS65983B 是一款传统型器件、我们不推荐在新设计中采用。 销售代表将很快与您联系、以获得替代产品的建议。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您的回复!

    我们看到  TPS65983B 位于 Intel 参考设计(Tapex Creek TI83)中、因此我们想将其用于

    请告诉我们 PD 控制器 P/N、您 推荐用于新的 TBT3器件应用、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    没问题! 技术销售代表将通过电子邮件就 PD 控制器的建议与您联系。  

    此致、  

    A·克德尔