This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:BQ27427 BIN 引脚连接

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334749/bq27427-bq27427-bin-pin-connection

器件型号:BQ27427

您好

存在有关 使用 BQ27427的查询:

将 BIN 引脚连接到外部 NTC 后、是否可以通过 IIC 读取外部 NTC 的温度?

所附的原理图、请帮助您检查一下。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:  

    您应该能够通过 BIN 引脚读取温度。 请参阅取自 BQ27427数据表的以下图像。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,ñ a

    BQ27427是否可以直接读取温度、或者是否需要额外的 ADC 来读取 BIN 引脚电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    BQ27427具有可用于读取温度的内部温度传感器、或者主机可以将温度写入监测计。 请参阅以下 e2e 帖子 、因为我认为它与该问题相关。

    此致、  

    Jonny.