This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:PWM 脉冲偏移和电流消耗查询

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335548/lp5018-pwm-pulse-shifting-and-current-consumption-enquiry

器件型号:LP5018

大家好、

请允许我与您核对:

PWM 脉冲漂移=> PWM 抖动_EN?

2.当我们每通道只有一个 LED 时、以3.3V 或5V 的电压运行时、电流消耗是否有差异? 除 LED 的灌电流外、IC 是否产生额外的功率损耗?

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    请参阅以下评论:

    对于 LP5018、PWM 相移功能始终处于运行状态。 因此它不是由 PWM 抖动_EN 控制的。

    2.对于3.3V 或5V 之间的 IC 功耗、虽然存在差别、但差别很小。 有关输出电流差异、请参阅下表。

    BR、Jared