This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:SS/REFIN

Guru**** 2511245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324349/tps548a28-ss-refin

器件型号:TPS548A28

您好、TI 团队、

我们计划使用  TPS548A28RWWR 稳压器 、并使用 TI webench 进行了相同的仿真。

在仿真中、 从 SS/REFIN 引脚到 AGND 连接了一个120nF 电容器、但在数据表中不建议在 SS/REFIN 和 AGND 引脚之间连接一个电容器。

请让我们知道接下来的是哪一个...

谢谢、此致

桑德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 SS 电容器的接地端连接到 VSNS–引脚。   

    如果在 SS 引脚上使用两个电容器、则将值较大的 SS 电容器连接到 VSNS-。   

    将较小值 SS 电容器连接至 AGND。   保持 SS 至 AGND 小于22nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复!

    我们没有使用两个电容器。

    根据 TI Webench 的仿真原理图、我们 将一个120nF 电容器从 SS 引脚连接到 AGND。

    但在数据表中、不首选在 SS 引脚和 AGND 之间连接电容。

    那么、对于单个电容器用例、您可以确认采用哪种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大卫今天来到这里。 明天将发布回复。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra:  

    按照 数据表中的建议、将 SS 电容器的接地端连接至 VSNS–引脚。   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 webench 仿真、我们在 SS 引脚和 AGND 之间有一个电容器。 您的意思是我们需要封装这个电容器并在 SS 引脚和 VSNS-之间连接吗?

    我假设仿真中的这个电容用作仿真中的软启动延迟。 那么、如果这被消除、我们如何在软启动电容器充电期间处理过冲?

    请告诉我们如何处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra:  

    请改为将 SS 电容器连接至 VSNS–引脚、以正确地设定软启动时间。 这是 Webench 中的拼写错误  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经将 SS 引脚连接到 VSNS-引脚。

    您能否回顾一下此稳压器的整个设计并提供您的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了原理图、并提出了以下建议。  

    添加 与73.2kOHm R9014并联的68pF 前馈电容器、以实现瞬态响应和稳定性。  

        与 C9023并联一个47uF/10V 可实现稳定。  

    在 V5P0_BUCK 节点和 R9014之间添加一个10 Ω 电阻、以测试频率响应。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定不好感谢你的评分