我想问您关于 BQ25172、计时器与充电时间的偏差有多大? 我们设定充电时间6小时、但发现实际充电时间超过7小时才停止、我想知道有没有问题吗? 如果出现问题、应该怎么做?27K 对应6小时。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
[quote userid="444217" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327342/bq25172-chip-application-problem 我们将充电时间设置为6小时,但我们发现实际充电时间需要超过7小时才能停止,我想知道是否有问题? [/报价]J 法案--这可能是由于热调节。 在高充电电流和低电池电压下、IC 的功率耗散最大。 如果 IC 温度
达到 TREG 时、IC 将进入热调节状态、将计时器时钟速度减慢一半、并根据需要减小充电电流、以防止温度进一步升高。
请尝试减小充电电流、这将减少温升和热调节风险。
你好
1.这是否意味着它只能充电至充电阈值电压? 我阅读了规格表、发现3个部分的充电阈值电压大约为4V
2.间歇充电模式是否充电至阈值电压一段时间或根据计时器设定的时间? 或者它是否判断电池电压达到阈值电压(4V)所需的时间?
[/报价]1.) 是--电池充电只有在低于4V (1.33V X 3)时才会开始
2.) 间歇充电--当电池电压低于4V 时开始充电。 启动后、充电时间将持续20%、6小时为1.2小时。
你好
在无负载、未连接电池的情况下、输出电压会过冲并触发 BAT OVP 故障并关断。 电容器将快速放电、单元将重新开始充电-它将从 BAT OVP 循环充电、STAT LED 将闪烁。
异常通常意味着什么? 有什么具体的吗?
请参阅表7-3、其中将列出故障。 分别为 VIN OVP、BAT OVP 和 BAT OCP。 VSET、ISET、TMR 引脚也开路或短路。