This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861电压电平

Guru**** 2500085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331678/tps23861-tps23861-voltage-levels

器件型号:TPS23861

我使用 POE 控制器(TPS23861)。 在 VPWR 引脚上施加48V 电压。 您能否在漏极、栅极和 SEN 引脚上共享电压电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasanth

    感谢您的联系。

    我们的 PSE 应用工程师目前不在办公室。 请期待响应缓慢。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasanth、

    有关引脚电压电平、请参阅数据表。 栅极引脚通常为10V、SEN 是低侧感应连接、因此电压小于1V。

    此致、

    布兰登