This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:有关控制温度监控器件的 BQ24072RGTR 充电 IC 散热的深入见解。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332898/bq24072-insights-to-control-heat-emission-from-bq24072rgtr-charging-ic-for-temperature-monitoring-device

器件型号:bq24072

团队、您好!
我们 目前在  温度监控器件中使用的是 BQ24072RGTR 充电 IC。 我们的器件中使用了可充电电池、因此它可在电池和充电状态下工作。   在为器件充电时、我们会观察到较高的温度读数、由于这种情况在电池状态下不存在、我们已验证充电 IC 在此过程中只会产生更多热量。 此外、在充电状态下、我们还使用温度枪检查充电 IC 发出的热量、该热量最高可达 104  °F.   

因为我们的器件主要用于温度监测、并且我们必须将误差率保持在 - 0.5 ° ,  充电 IC 会产生较高的热量排放、这会影响我们的温度精度。

我们已将 ISET 连接 到 7.5 kΩ 电阻器 。 因此、我们的器件会在8小时内充满电。 ILIM 连接到 1.1 kΩ   与数据表中提供的值相同。 因此、我们希望您分享有关在充电状态下控制充电 IC 发出的热量的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请注意、由于器件的线性特性、充电期间会存在充电器 IC 发热。 充电期间的功率耗散会以热量的形式损失。 该器件具有热调节功能、可防止 IC 过热、但这种保护功能直到 IC 温度达到125 °C 时才会开启 。  

    减少热量的唯一方法是进一步降低输出功耗(电池充电电流和 OUT 引脚上的电流消耗)或优化布局、以便更好地散发充电 IC 产生的热量。 bq24072数据表中的图12-1提供了器件的布局示例。 您没有说明预期的 OUT 引脚电流消耗、但我看到充电电流已经通过所选的 ISET 电阻设置得相对较低。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、您好!  

    感谢您的回复。 电池充电电流 ISET 值为125 mA、该电流本来只是低电流。  输出端汲取的电流在300mA 附近。 下面是 我们 为器件设计的布局。 我们想知道此布局是否可行,以及您基于此的见解,这 可能有助于解决 发热问题,从而提高我们的温度设备的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhakan:  

    查看布局时、关键是输入路径(IN 引脚)和输出电源路径(BAT 和 OUT 引脚)应具有尽可能宽的迹线。 例如、对于 VBAT 和 VOUT、您可以使用1条宽迹线连接到这两个引脚。 如果您参考数据表第41页的布局示例、您将看到 OUT 和 BAT 的线迹有多宽。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garett:
    感谢您的答复。 将采纳您的布局建议。 此外,我们希望知道   ,如果将散热过孔连接到地面/任何其他引脚会降低散热。 此外,如果您有 使用散热过孔的示例布局图像,请与我们分享。

    谢谢。此致、
    Jhakan Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhakan:  

    是的、散热孔可以用于 GND 连接。 除了数据表中显示的内容、我没有特定于 bq24072的示例布局。  

    以下应用手册讨论了用于 bq24072封装的设计指南、并有一节介绍了散热过孔设计(第7页的第3.4.1节)。  

    QFN 和 SON PCB 连接(修订版 C)(TI.com)

    此致、

    加勒特