This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:芯片达到9V 输出电压、当输入电压低于9V 时输出电压是什么样子的? 它会跟随下降吗? 要满足的最短无损时间是多少?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334590/lmr43610-q1-the-chip-achieves-an-output-voltage-of-9v-when-the-input-voltage-is-lower-than-9v-what-does-the-output-voltage-look-like-will-it-follow-the-decrease-what-is-the-minimum-no-drop-time-to-be-satisfied

器件型号:LMR43610-Q1

芯片达到了9V 的输出电压、当输入电压低于9V 时、输出电压是什么样的? 它会跟随下降吗? 要满足的最短无损时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:

    感谢您的发帖。  当 Vin 接近或低于 Vout 设置电压(在本例中为9V)时、输出将由最大占空比确定。 这取决于输入电压、但不取决于时序。   从根本上说、

    VOUT = dmax * Vin

    其中 Dmax = 1 - fsw * TOFF_MIN  

    其中 fsw 是开关频率(当 VIN 下降时、Fsw 可能会降低。 请参阅数据表7.4.3.5)、EC 表中给出了 TOFF_MIN (请参阅下文)

    输出电压将跟随输入电压、直至输入电压= 3V。  如果 Vin 降至3V、IC 仍然可以工作、Vout 仍可以由上述公式决定。  如果 Vin 继续下降 到远低于3V、IC 可能会停止开关、Vout 会通过其负载衰减至0V。

    为了确定何时希望 IC 停止运行、可以参阅数据表部分  8.2.9.  

    希望这一点得到澄清。

    谢谢。

    友好