This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828301:与 TPSM82821和器件可用性进行比较

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82821, TPSM828301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333681/tpsm828301-comparison-to-tpsm82821-and-part-availability

器件型号:TPSM828301
主题中讨论的其他器件:TPSM82821

大家好、

我将 TPSM828301和 TPSM82821视为无线传感器节点的可能直流/直流转换器。 我的问题:

1.由于301版本较新、并且在规格上与821非常相似、因此较新的器件是否有821的任何具体缺点? 我目前看到的优势在于优化的 EMI、3V3时的更高效率、可能是2MHz 开关频率。

我设计的具体细节:我使用板载 WiFi 芯片组(2.4GHz)并在3V3上运行模块。 该系统将具有~μ A 0.5mA 消耗的低电流工作模式和~μ A 100mA 平均值的高电流工作模式。

2. Octopart 目前没有301的库存。 可用性的时间表是什么?

3.我查看了两个模块的 EVM -由于 EVM 的默认电压为1.8V、我应该可以拆卸/更换设置电阻器以更改为3.3V 的系统电压、对吗?

感谢您的帮助、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian:

    感谢您使用 E2E、

    Unknown 说:
    1. 由于301版本较新、并且在规格上与821非常相似、因此较新的器件是否具有821的任何具体缺点? 我目前看到的优势是优化的 EMI、3V3时的更高效率、可能是2MHz 的开关频率。

    除以上指定外、TPSM828301可以适应0.5V 的最小 VOUT。

    有助于符合 CISPR 11/32标准

       –集成片上噪声滤波电容器

       –可根据 CISPR 进行测量

    Unknown 说:
    2. Octopart 显示301目前没有现货库存。 可用性的时间表是什么?

    您可以在 TI.com 反向材料中找到一些  

    您想订购多少款器件? 基于这个数字、我可以在内部查看。

    Unknown 说:
    3. 我看了两个模块的 EVM -由于 EVM 的默认电压为1.8V、我应该可以卸下/更换设置电阻器以更改为3.3V 的系统电压、对吗?

    是的。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moheddin:
    感谢您的回复和信息! 关于2:谢谢、对于我们的原型运行、我们将使用直序、这很可能。 我们的装配服务主要使用 Mouser 制造零件。由于 Mouser 位于德国、过去我们在国际运输方面遇到一些问题、我想知道301是否/何时可在 Mouser、Farnell 等分销商处销售。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Florian:

    我会向内部营销和销售团队咨询并与您联系。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Florian:

    TPSM828301上周刚刚投入生产。
    DigiKey 和 Mouser 已在 TI 下订单、这些订单应在2024年7月交付给他们。 Farnell 不是 TI 的授权经销商。
    如果您的客户需要360多个芯片、他们可以立即查看 TI 网上商店提供的 TPMS828303、其中产品>4KU。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Florian:

    如果您没有任何其他问题、您可以通过单击  已解决。

    谢谢。此致、

    Moheddin。