This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:LM73100RPW 的反向电压保护限制

Guru**** 2392615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333936/lm7310-reverse-voltage-protection-limit-of-the-lm73100rpw

器件型号:LM7310

LM73100RPW 的绝对最大反向输入电压是多少?  请澄清.....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    如果 VOUT >= 6V、则为 VOUT - 21。 对于 VOUT < 6V 的情况、该值为-15V。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清,它是"A"还是"B"?

    a. "如果 VOUT >=6V、则为 VOUT - 21。 对于 VOUT < 6V 的情况、该值为-15V。 "

    b. "vovlo>=6V 时、为 Vovlo-21。 当 Vovlo<6V 时、该值为-15V。 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是 VOUT = VIN、因为这是一个理想的二极管。  如果 VIN 是负电压、并且正确答案是"A"、请说明原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    它如数据表中所述。 本规范限制了 FET 两端的电压、以防止对其造成损坏、因此为 VOUT 引脚电压。

    此致

    G·库纳尔